This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:INA826的最小输入信号是多少?

Guru**** 1821680 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826, OPA345, OPA314, INA286, LMV551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771230/ina826-what-is-the-minimum-input-signal-of-ina826

部件号:INA826
主题中讨论的其他部件: OPA345OPA314INA286LMV551

亲爱的E2E团队

这是一位来自ABB的电子工程师Besson。  

我们计划在电平测量项目中使用INA826作为前置放大器,以面对压电式传感器,该传感器将产生40US窄脉冲,振幅仅为200uVpp。 等效的压电传感器C和R为900pF和30Mohm。 我们在该项目中使用的电源是3V。  

以前,我们使用opa345作为前置放大器,以实现26dB增益,因为功耗低,IB低,转换速率可接受(我们希望大于1V/us)。  

当我们研究opa345和INA826之间的比较细节时,我们发现INA826的IB为35nA比opa345大得多,同时考虑传感器的200uVpp信号, 我们担心INA826能否处理如此低的信号,还怀疑INA826能否提供足够的带宽来实现26dB增益,请帮助我们发表评论,非常感谢。  

顺便提一下,我们还认为opa314可替代opa345,以获得更好的性能,如果有更好的替代方案,请告诉我们,谢谢。

此致

贝松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多信息:我们将为INA826使用1.5V参考电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有足够的信息来回答您的问题: 输入共模电压是多少?  输入信号是否在 VCM周围为40US的200uV和40US的0uV?  如果是这样,INA826的带宽在增益为20 (26dB)时就足够了(BW~250kHz -见下文。)

    输入信号取决于电源电压,增益,参考电压和VCM,因此要回答您的问题,您必须指定VCM。

    对于50mV<VCM<1.35V,0.1 <Vout <VCM 2.85 (参见下文),允许输入差分信号在-70mV到+67.5mV之间围绕VCM。

    使用以下链接下载Vout vs VCM计算器:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    压电传感器是差分的,我们 使用1.5V作为 VCM来为 Tina中的INA826提供输入共模电压,我们可以从Tina获得正确的模拟结果。

    有关原理图和模拟结果,请查看附图。

    但我们仍对INA826的35nA IB感到担忧,它比当前的设计- opa345大得多。

    根据所提供的信息,如果我们要将INA826用作此应用程序的前处理因素,您能否告诉我们我们应该考虑的任何其他因素? 谢谢。

    巴西

    贝松

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Besson,您好!

    有多种方法可以放大压电传感器的信号。 重要的问题是:传感器制造商建议使用哪种拓扑? 您能否将传感器链接给我们?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    我们使用的压电传感器是由内部团队设计的,而不是市场上的标准产品。 我想我们可以理解它是一个常见的压电传感器。
    以前,我们使用opa345作为差动放大器来放大此信号,并且放大效果非常好,但在某些情况下,在恶劣环境下,电路受到50Hz噪声的干扰,因此我们计划使用INA826来改善此干扰。
    您能否回答我之前提出的关于IB-35nA的问题? 谢谢。

    顺便说一句,您知道为什么当有两个信号源(VG1和VG2用作随附图2 12中的差分传感器)时,Tina无法对频率响应进行信号分析,以及如何获取?

    巴西
    贝松
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Besson,您好!

    您的传感器是否实际上有三个端子并产生真正的差分信号?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai

    我们的传感器有两个端子,但没有共用端子,但考虑到这一点,会产生真正的差分信号。

    巴西
    贝松
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贝松,    

    从上面的原理图中可以看到,压电的50Mohm不会产生作用,原因有两个。  

    1.它与放大器级进行交流耦合,因此直流阻塞盖C11/C12从直流角度将传感器分离。  

    2,即使直流阻隔盖C11/C12没有,50Mohm与100k平行,因此100k占主导地位。  

    要计算输入偏移电流贡献:

    Vosios = 100ko*0.7nA = 70uV

    G = 1 +(49.4 k/2.61K) = 19.9272

    因此,您将看到INA826输出的偏移量为1.395mV,增益为~20。   

    但是, 同样,由于DC阻塞盖C2分离了此DC错误,这也无关紧要。   

    如果您仍有疑问,请告知我们。

    此致,

    拉斐尔·普齐奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raphael

    非常感谢您的回答,现在我很清楚了解IB和IOS,以应对我们的压电传感器应用, 我认为INA286已经足够了。

    我还从 TI的FAE Cera Wei获得支持,我将  在INA286 EVM板 可用时测试我们的传感器。

    此致,

    贝松     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Besson,您好!

    信号边缘有点圆,但INA826似乎足够快:

    e2e.ti.com/.../besson.TSC

    对于低噪声操作,尽可能减小传感器与INA826之间的距离至关重要! 避免在此进行任何布线。 如果您需要布线,请在INA826的输出端执行此操作,而不要在输入端执行此操作。 但是,最好在布线之前增加信号幅值。 所以我要添加第二个放大器来增加INA826输出信号的信号幅值。 另外,请使用正确的传感器和放大器屏蔽。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Besson,您好!

    尽管INA826似乎足够快,但我认为您可以提高噪音性能。 18nV/SQRT (Hz)的噪声不是很低。 您的信号带宽是多少? LMV551周围的滤波是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai

    我们需要在功耗和噪声干扰之间保持平衡,同时我们希望采用INA来注入共模噪声,同时考虑转换率和带宽,INA826是从TI INA服务器中选择的。
    LMV551周围的滤波器是高通,具有5kHz的切断频率。
    我还在另一个链接中看到了您的回复: e2e.ti.com/.../286.4306万,感谢您的推荐,这真的很有用。

    此致
    贝松
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,帮了我很多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Besson,您好!

    将反相有源MFB低通滤波器连接到INA826的输出端是不好的主意! 您可以看到从INA826输出到LMV551输出的直接电容信号路径。 这意味着两个运算放大器都具有巨大的电容负载,从而导致相位余量的侵蚀。 您可以清楚地看到相当大的信号振铃,表明电路不稳定:

    e2e.ti.com/.../besson1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    iapprecaite IT   DigitalOcean  SiteGround  iPage