This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6022:设计具有高输入阻抗的推杆

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766285/ths6022-design-a-follower-with-high-input-impedance

部件号:THS6022

您好,

  我已经储备了超多的THS6022。 因此,我想使用THS6022来设计具有高输入阻抗的增益1随动件。 是否有任何参考设计可以为我提供? 我将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这很简单。 省略数据表rg的图2,然后根据数据表的表1选择RF。 在此表中有一个小的错误:左侧电源电压是正确的(Vcc=+/-15V),但右侧电源电压必须是Vcc=+/-5V。

    如果您要驱动A (中等!) 电容负载,请使用数据表中的图55。 如果要驱动传输线路,请参见图65。

    Kai