This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:输出电压低于7.5V时的最大输出源电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2210, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765875/opa2210-maximum-output-source-current-when-output-voltage-is-less-than-7-5v

部件号:OPA2210
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

大家好,

请告诉您输出电压低于7.5V时的最大输出电流。 因为数据表仅在输出大于12V时才具有曲线。  

从图中可以看出,输出电压越小,输出电流越大。 这是否意味着如果输出电压小于7.5V,输出电流大于38mA?

谢谢,致以诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hao:

    是的,输出电流可以大于38mA。 根据数据表,如果输出电压为0V,最后"短路电流"将流动,电流为65mA。

    e2e.ti.com/.../hao.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hao:

    为了增加Kai的响应,请记住短路电流可能不代表运算放大器的线性操作,因此可能会发生失真。 您在上面附加的爪形曲线表示运算放大器的最大可用输出摆动,因为其输出中的电流越来越多: 例如,在室温下,输出上的负载为50mA时,放大器只能摆动到其正极电源的~2.5V。 由于OPA2210 SPICE模型对输出摆动与输出电流进行了建模,因此可以模拟此行为:  

      根据此模拟,当输出~54mA时,OPA2210在±15V电源的室温下具有~7.5V的典型输出摆幅。

    如果  您要测试此模拟,我将在此处附加TINA-TI模拟文件。