This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:使用ISO224与ISO124的优势

Guru**** 2970050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/775274/iso224-advantages-of-using-iso224-vs-iso124

零件号:ISO224
主题中讨论的其他部件:ISO124,

我目前需要一个用于我的应用的单位增益隔离放大器。 我的调查使我进入ISO124和ISO224。

我可以使用两个隔离电源:+/-15V和+5 V。哪种放大器更适合我的应用? 根据ISO124的数据表,似乎不鼓励单电源操作,在这种情况下使用ISO224可能更好。 与ISO124相比,使用ISO224有哪些优势? 根据我的耗材的可用性,哪种耗材在我的应用程序中效果更好? 我愿意提供任何必要的额外信息。

此致,

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的帖子,欢迎参加论坛!

    ISO124是一个相当老的设备,ISO224是更新的版本。
    本文档概述了ISO224与ISO124相比的一些差异和优势: www.ti.com/.../sbaa311.pdf
    使用+/-15V时,任何一个设备都可以工作,但是ISO224的优点是它可以接受+/-12V输入,而高压侧只有5V电源。 由于ISO124不是轨至轨放大器,因此需要一定的净空。 数据表中没有明确说明这一点,我认为它的规格是+/-12.5V,通常为+/-15V电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    感谢您的回复。

    为了澄清,您是否建议VS1和VS2都可以连接到ISO124上的相同隔离+/- 15 V电源? 或者,VS1和VS2是否应该绑定到不同的源?

    此致,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    很高兴能为你提供帮助。

    我试图指出,ISO224在Vin上可以接受+/-12V,VDD1 = 5V,而ISO124则需要+/-2.5V的余量,用于输入信号(相对于+/-VS1)。 (VIN_max = VS1 - 2.5V,VIN_MIN =-VS1 + 2.5V)

    由于隔离屏障,放射源需要相互浮动。 话虽如此,如果两个GND电位均在合理范围内且不会导致共模问题,您可以使用低侧VS2电源为连接到VS1的隔离变压器供电-如数据表中的图51所示。