This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:INA129测量中的电压漂移问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765606/ina129-problem-with-voltage-drift-in-ina129-measurement

部件号:INA129

您好,TI:

我附上了以下代表我的电路的模拟文件。 请注意,模拟文件仅显示我的电路设置,我无法模拟电路。 但是,如果打开文件,组件值将正确地代表我的物理组件(VG1 = 6V pk-pk 1kHz正弦,C2 = 1nF,C1 = 150pF,R1 =无限(I输入1G Ohm),VS1 = 15V,VS2 =-15V)。

在我的实际原型中,INA129的输出通过运算放大器(来自Linear Technology)输送到二级有源低通滤波器。 滤波信号的输出通过耦合电容器,使偏移降至零,电阻分压器将电平移位。

在我的实际原型中,如果我用电阻器(2k欧姆)替换电容器C2,我从VM1读取的信号是正常的。 但是,通过模拟文件中所示的电容分频器设置,我可以看到INA129的信号输出漂移。 此偏置漂移值会降低,直至到达电源的负极轨(-15V)

使用INA129测量电容分压器网络中电容器电压的正确方法是什么?

谢谢!

Khoi Lye2e.ti.com/.../INA129_5F00_SIM.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Khoi,

    您必须提供输入偏置电流到信号接地的电流路径。 请参阅数据表的8.2 .2.4 部分。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的支持Kai,

    我能够运行此电路的模拟,我意识到了一些问题。

    1.在INA129输入和接地之间添加两个电阻器解决了偏置漂移问题,但它会导致电容分压器电压测量出现问题。

    假设我有两个470pF串联电容器,并且有一个正弦波6V pk-pk (1kHz时)通过它们。 理想情况下,每台的电压应下降3V。 但INA129和我的示波器测量都表明,第一个电容器的压降几乎为6V,第二个电容器的压降几乎为零。 当我卸下电阻器时,电容分压器对探针工作正常,但INA129有漂移,正如您所说。 换言之,电容器的值越大,电容分压器的值越好。

    2.增加电阻器还会导致输入和INA129输出之间的相位滞后。 电阻器越大,相位滞后越小。

    在这种情况下,我应该怎么做? 我当然需要10Meg电阻器来消除电容分压器压降问题的延迟和问题。 也许我可以尝试一下我的赛道上的这些,看看我是否有漂移。

    谢谢!

    Khoi Ly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Khoi,

    我会使用一个仪表放大器,它提供更低的输入偏置电流。 查找提供JFET输入甚至CMOS输入的仪表放大器。

    Kai