This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:VIN+/-与Vs和GND通信

Guru**** 2791915 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764161/ina219-vin---communication-with-vs-and-gnd

部件号:INA219

各位专家,您好!

众所周知,INA219是一个电流和总线电压传感器,VIN+和VIN-可以与Vs和GND连接,但它们不会对Vs和GND产生相反影响。 请参见下面的图片;

 在测试过程中,发现在以下设置下进行的测试将导致VS/GND具有总线电压,该总线电压应仅出现在VIN+/-针脚上。

12 VDC电源打开后,Vs和GND2将根据GND1来表示12伏电压。 波形显示如下;

VCC3V3

GND2

 Δ INA219的VIN+/-在∑Ω-Ω ADC中具有与Vs和GND的反向电气连接。 但是,它担心此12伏电压会影响外部电路,而这不会影响INA219本身。

请您弄清楚VS/GND针脚上有12伏电压的原因吗? 我看不到INA219的VIN+/-和VS/GND之间的电路结构。 因此,这里需要您的支持。 非常感谢!

吴文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenhao,

    您是否曾期望GND2是浮动的?

    不管怎样,我们知道所有设备引脚都是以某种方式互连的。 这些电路可能是对器件功能至关重要的电路,它们可能是寄生效应,也可能是ESD电路。 如果不检查整个电路,就无法判断。 但是,在其他针脚通电时,测量某些针脚上的一些电压是正常的。 如果发生这种情况,内部路径应具有高阻抗,并且不能从其中抽出大量电流。 否则,应该有一个数据表规范来禁止此配置。 如果您确实在真实电路中观察到奇怪的行为,我怀疑这是由于测量的电压造成的。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Guang

    感谢您的回复。 我知道GND2确实是浮动的。 但是,正如您所提到的那样,12伏(或更高)总线电压可能会有多少电气连接,这是客户关心的重要问题。 这意味着INA219的高压侧可能会对低压Vs和GND2侧产生负面影响。 这是不可取的。 因此,由于波形已证明这些连接通过12伏,您能否指出它们有多强? 这些连接对高压侧和低压侧的影响有多大?

    感谢您回答我的问题。

    文豪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenhao,

    输入引脚VS/Ground引脚之间的路径具有高阻抗。 从输入到VS,它测量约50千欧;从输入到接地,通过1兆欧姆测量。 电压峰值很可能是电容耦合造成的。 当电源和接地针脚都正确连接时,尖脉冲应消失。 同时,输入端的高电压不应出现在VS/GND针脚上。 如果您的电路仍有问题,请提供更多详细信息,我们很乐意提供帮助。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Guang

    感谢你的帮助。 我觉得这个解释是很详细的。

    文豪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Guang

    还有一个问题,这种"电容耦合"的频率如何? 谢谢!

    文豪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../wenhao1.TSC

    R1和C1代表示波器输入,C2代表芯片内的寄生电容加上设置中的杂散电容。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的回复。 因此,C2用于表示电容去耦合。 只是为了说明,不是真的,不是吗?

    文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenhao,

    假设这样的CAP C2是获得您观察到的信号的唯一方法。 因此,INA219中应该有一些电容。 当然,这是有意义的,因为INA219包含许多ESD电路。

    我假设模拟中的范围输入为1M和10pF。 我不知道您的示波器输入的数据。 使用不同的示波器输入时,C2可能会有所不同。

    但我不清楚为什么你们对这一点感兴趣。 当提起其GND引脚时,INA219在完全不寻常的工作条件下运行。 如果连接了GND引脚,您将永远看不到这种行为。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenhao,

    Kai说得很好,这是一个无效的使用案例,使接地引脚浮动。 接地针脚应接地,这样,钉齿应消失。 为什么它必须保持浮动状态?

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guang和Kai,

    是的,我完全同意您的观点。 由于内部电容与ESD电路有关,我亦相信电容器的强度不足以 驱动外部电路。 我会将此信息转发给客户,非常感谢!

    文豪