This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2907-N:LM2907-N用于50Hz 60Hz检测

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2907-N, LM2917-N, OPT101, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772122/lm2907-n-lm2907-n-for-50hz-60hz-detect

部件号:LM2907-N
主题中讨论的其他部件: LM2917-NOPT101LM2903

大家好,

我的客户正在寻找用于 荧光灯闪烁检测的50Hz/60Hz探测器,我在下面提出建议,并想检查LM2907-N是否是向客户推荐的正确解决方案? 谢谢  

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie,

    我尝试在原理图中确定每个阶段的工作情况,但我不完全确定您对其操作的想法。 您能否描述一下您对其操作的期望(有光闪烁和无光闪烁),以及每种情况下每个阶段的输出是什么?

    有关LM2907-N/LM2917-N应用2917应用的详细信息,请参阅TI应用手册AN-162:

    www.ti.com/.../snaa088.pdf

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:
    客户希望设计一个独立的模块来检测荧光灯闪烁频率为50Hz或60Hz。
    我们建议将OPT101作为光电二极管解决方案,LM2907-N用于检测频率。客户只想提供I/O引脚来检测荧光灯闪烁频率为50Hz或60Hz的情况。
    我们提供的模块是否适合此应用?

    谢谢,顺祝商祺
    Eddie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie,

    以下是我对你的赛道的看法:

    如果应用到光电二极管的指示灯以50或60 Hz的频率闪烁,则直流电压水平将从环境电平中短暂下降。 出现闪烁时,OPT101输出似乎是恒定水平,偶尔会出现向下峰值。 需要对输出进行定性,以便您准确了解在驱动LM2907-N频率到电压转换器时需要使用的操作。

    我不确定您是如何在100脉冲计数器配置中使用LM2907-N的。 应用注意事项A-162在PG上的状态。 12,"图19显示了一个电路,该电路将对100个输入脉冲进行计数,然后打开输出级。 此应用程序的示例可在自动包装操作或在线打印机中找到。 转速表的输出与电源电压,输入频率,电容器和电阻的乘积成正比。 其中任何一个都可以用作输入变量,或者它们可以组合使用以产生乘法。" 我需要您解释LM2907-N的应用方式,然后才能确定这是否是一个可行的选择。

    8引脚封装中的LM2907-N要求施加到引脚1的脉冲具有低于0 V的转换,以便比较器切换。 如图所示,由于OPT101输出不会降至0 V以下,因此不起作用。如果应用14引脚LM2907-N,则引脚11比较器输入可能会偏置一个二极管,从地面向上,如数据表图20至22所示。 针脚1仍是OPT101将驱动的输入。

    LM2907针脚5输出似乎未正确连接。 输出晶体管的收集器直接连接到LM2903比较器的同相输入。 引脚5处似乎需要输出上拉电阻器。

    假设LM2907-N可以产生两个明显不同的输出电压电平,则窗口比较器输出可用于指示何时出现50或60 Hz闪烁。

    我认为在建议使用该电路之前,需要仔细分析并验证其功能。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie,

    当以50Hz电源电压驱动荧光灯时,闪烁频率为100Hz,因为每半波会产生光。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie

    我们尚未收到您的回复,因此我们将关闭此线程。 如需进一步讨论,请回复。

    谢谢
    Dennis