主题中讨论的其他部件: OPA551
我使用2个OPA552P。 一个配置为同相放大器。
另一个配置为单位增益缓冲区。 在试验电路板上,所有OPA552均通过0.1uF 50V X7R陶瓷去耦电容器连接到+-30V电源。
从第一个OPA552放大定期(100Hz)信号,并将其连接到缓冲区。 但是,缓冲区的输出不稳定,显示了振荡。
然而,第一 个放大运算放大器不会显示此问题。
顺便说一下,我使用了金属膜电阻器。
尽管我降低了放大率,但这种情况仍然发生。
问题似乎是什么? 我找不到理由观察到这种不稳定的振荡。