This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:输出不稳定

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA552, OPA551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774522/opa552-unstable-output

部件号:OPA552
主题中讨论的其他部件: OPA551

我使用2个OPA552P。 一个配置为同相放大器。

另一个配置为单位增益缓冲区。 在试验电路板上,所有OPA552均通过0.1uF 50V X7R陶瓷去耦电容器连接到+-30V电源。

从第一个OPA552放大定期(100Hz)信号,并将其连接到缓冲区。 但是,缓冲区的输出不稳定,显示了振荡。

然而,第一 个放大运算放大器不会显示此问题。

 顺便说一下,我使用了金属膜电阻器。

尽管我降低了放大率,但这种情况仍然发生。

问题似乎是什么? 我找不到理由观察到这种不稳定的振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您是否已阅读数据表的8.2 .2.3 部分? OPA552适用于信号增益为5或更高的应用!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kai klaas69 说:
    OPA552 适用于信号增益为5或更高的应用!

    我的天,谢谢。 Kai。 我完全错过了那部分。

    我还从数据表的第一页注意到了这一点;OPA551具有单位增益稳定和转换速率(15 V/μs μ)和宽带宽(3 MHz)功能。

    和解决方案;在反相配置中使用外部补偿技术。

    太糟糕了,我没有纳诺电容器和皮科电容器。

    那么,将缓冲运算放大器切换到OPA551将解决这一问题?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    切换到OPA551 (一种单位增益稳定运算放大器)应该可以解决稳定性问题。 请记住,如果输出电容超出特定运算放大器的能力,即使单位增益稳定运算放大器也可能变得不稳定。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。 请在结束前回答最后一个问题。

    Thomas Kuehl 说:
    请记住,如果输出负载的电容超出特定运算放大器的能力,即使单位增益稳定运算放大器也会变得不稳定。

    那么我如何准备这类问题呢? 使用OPA551的单位增益缓冲输出将连接到未知负载,因此我希望听到您的建议。

    [snia474a] 像这样的小反馈电容器是否有助于解决上述问题?

    如果有额外的阅读材料或一般提示,我很想听,请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    "未知负载"的确切含义是什么? OPA551不能驱动任意电容负载。 这适用于大多数运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所说的"未知负载"的确切含义是什么? OPA551 不能驱动任意电容负载。[/QUOT]

    IRB (机构审查委员会)批准的人体皮肤将是载荷。

    我很好奇,OPA551能否驱动皮肤是否作为负载接触。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您知道用电子器件接触人体会非常危险吗? 必须填写特殊的安全规定!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    改进的Howland电流泵利用负反馈和正反馈,与仅使用负反馈的传统运算放大器电路相比,分析其稳定性更加困难。 但是,这是可行的。 连接到当前泵输出的特定负载将会对电路是否稳定产生很大影响。

    在开始进行稳定性测试之前,您需要开发与预期负载相当的电气设备。 我怀疑人体的电容主要是电阻性的,但这些都需要更多的研究。 请注意,TI可能由于人的安全影响而无法提供此类应用的帮助。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程