This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7300:无电源时的最大输出电压LMP7300

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766023/lmp7300-lmp7300-max-output-voltage-with-no-power

部件号:LMP7300

尚未通电时,LMP7300的最大输出电压是多少?

数据表的ABS最大值部分表示输入输出引脚限制在V++0.3V和V--0.3V (表示最大电平与电源相关),但输出引脚(引脚4 -第3页)上的描述表明,无论电源电压如何,它都可以承受高达+12V (相对于GND)的电压。  什么是正确的?

我的客户已将Vout连接到3.3V导轨,该导轨在LMP7300供应之前出现。  他们希望确保不会发生损坏。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    您在数据表中发现了一个错误。 无论电源电压如何,输出电压针脚都可承受高达+12V的电压。 导轨限制的+/-0.3V仅适用于输入引脚。

    我一定会尽快在数据表中解决这个问题。

    此致,
    Jonny