This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226检测错误的分流电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769877/ina226-detecting-wrong-shunt-voltge

主题中讨论的其他部件:INA226ISO1541

我正在使用INA226进行-48 v电信总线高电流测量,因此用于 测试目的的Rshunt使用0.2mohm 1 % 我正在使用-12V电源,具有24欧姆电阻负载。0.500mA电流时,通过Rshunt的压降应为0.1mV,但INA226检测并联电压为0.140V 对于-24V 24欧姆电阻器,1A电流跨分流器的电压降应为0.2mV,但INA226检测到0.270mV时,电流寄存器中的电流值不正确。 我正在设置校准reg 2055,当前LSB为0.124.5117万 ,给定分流器的最大预期电流为408.60A 0.2mOhm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    INA226在两种情况下报告的原始寄存器值是多少? 在进行多个测量时,您是否会看到较大的变化? 如果测量结果稳定且可重复,您是否测量了INA226处的差分输入,以查看它是否符合您的预期,以及它是否与INA226返回的报告相关联?

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在INA226处测量了差分输入,它在-12v 0.1mV时,对于-24V时,它在使用24欧姆负载时为0.2 mV。 在第一种情况下接收的原始值为112,第二种情况下接收的原始值为218。在进行多个测量时,未看到较大的变化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    测量值太差。 您是否介意在此处发布相关示意图?

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guang

    感谢您的回复,很抱歉之前给出了错误的值,因为它们获得了正确的连接。

    但在调试该问题并更正了INA226的读写后,我对 INA 226进行了读写操作

    配置注册值:0x9FF

    Rshunt = 0.0002 欧姆,因此最大预期电流为409.6

    Current_LSB = 0.0125

    校准reg = 2048

    请验证此设计的这些设置是否也附加了原理图

    测试条件1:12伏和24欧姆负载,预期500 mA 电流通过分流器,0.1mV压降

    电流 表的实际读数是通过分流器的482 mA 0.122mV下降

    从INA226读取原始值   

    分流REg = 0x38

    总线电压调节= 0x981 (3.041 有关此值,请参阅原理图)e2e.ti.com/.../Current-Sensor.pdf

    Current reg = 0x38

    根据此值,最终电流值将为0x38 * Current_LSB (0.0125)= 0.7 A ,这不是必需的电流值。

    测试条件2:24V和24欧姆负载,预期1A 电流通过Rshunt,0.2mV压降

    测量仪的实际读数是 通过分流器的915 mA 0.213mV压降

    从INA226读取原始值   

    分流调节= 0x6C

    总线电压调节= 0x123E (有关此值,请参阅原理图5.8.1375万)

    电流调节= 0x6C

    根据此值,最终电流值将为0x6C * Current_LSB (0.0125)= 1.35 A ,这不是所需的电流值。

    因此,请帮助我完成此过程,以便从传感器获取正确的值。

    谢谢,此致  

    Vivek Borse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    没问题。 请在原理图上标注(手绘图正常):

    (1)  如何连接12V (或24V)电源

    (2)  如何连接24欧姆负载

    (3)  GND_ISO的连接方式以及与GND_INA的关系

    根据计量分流电压,INA226报告的电流值在大约10 % 内比较接近,虽然不是很好,但效果更好。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guang Zhou,

    请在附件中找到我的当前SENSE设置的连接图

    GND_ISO和GND_INA被隔离  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    附件似乎没有通过,您可以重试。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是接线图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    GND_ISO是如何连接的? 我知道您说它没有连接到GND_INA,但它是连接到接地还是浮动? INA226耗材是如何生成的? 它引用在哪里?

    我认为如果您保持GND_ISO浮动,您应该获得正确的读数。 因为你没有说,我想是的,但是VBUS的测量根本没有意义。 它应该几乎为0伏,而不是几伏。

    我强烈建议您对GND_INA进行一些手动测量,包括在IN+和VBUS引脚上。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guang Zhou,

    您看了我的原理图和接线图后,您就会发现我使用Z1和R5生成了INA226电源,该电源为INA226和ISO1541供电。

    我正在连接GND_ISO连接至接地(接线图),如果它未连接至接地,则INA226未通电,不响应I2C通信。

    我测量了IN+ 和VBUS上的GND_INA,当GND_ISO浮动时,在这些点上未观察到电压。

    当我通过GND_INA将GND_ISO连接至接地时,Vbus为3V,GND_ISO和IN+为0.106mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    您之前说过,测量值是可重复的,但请务必再做几次,看看变化是什么。 根据您2月9日的帖子,测量值不会太远。 请记住,INA226测量电压;它不知道电流。 您必须使用手动测量的并联电压作为基准标记,而不是电流表读数。  

    您也可以尝试增加负载电流,以查看准确度是否提高。 一般而言,应该这样做。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广州

    我在该文章中提到了使用仪表测量的并联电压,用于与INA226读数不匹配的两种情况。

    对于 测试条件1:使用  电压表时分流电压为0.122mV,并从并联寄存器INA226处读取的读数为  0x38  

    对于 测试条件1:使用  电压表时分流电压为0.213mV,并联寄存器INA226的读数为  0xC6  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    希望更多的测试能够提供一些线索,因为我目前看不到任何明显的迹象。 您可以在不使用负载电阻器和分流电阻器的情况下进行测试。 这将更容易提高并联电压并帮助隔离问题。 具体来说,您可以为GND_ISO施加固定的12伏电压;在IN+和IN-引脚之间施加差分电压;安装R17并拆下R18。 通过改变差分电压源,您将基本上执行直流扫描。 应测量针脚IN+和IN-之间的电压,以确保整个测试的准确性。 理想情况下,我们应该获得直线型传输函数。  

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vivek,

    您上次发布已有几天,因此我认为您的问题已得到解决。 我现在将关闭此线程。 如果您需要更多帮助,您可以回复以重新打开线程或使用新问题启动新线程。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应