This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:SDA/SCL拉高电压和VS电源电压

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/775193/ina260-sda-scl-pull-high-voltage-and-vs-supply-voltage

部件号:INA260

大家好,

如果高电压SDA/SCL至3.3V,但VS引脚电源电压为5V,会发生什么情况? I2C接口功能不起作用?

因此,我们通常应该建议VS的供电电压为3.3V,这与SDA/SCL是一样的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SDA/SCL上记录为逻辑高电压(V_IH)的最小输入电压为0.7 * Vs。 对于Vs = 5V,V_IH_MIN = 0.7 * 5V = 3.5V。 因此,如果您仅将SDA/SCL拉至3.3V,而该电压不符合V_IH要求,并且接口将无法正常工作。 在大多数情况下,我们建议将SDA/SCL上拉至与Vs相同的电压,但只要符合V_IH / V_IL与Vs的要求,您就可以使用不同的电压。

    如果这回答了您的问题,请单击"这解决了我的问题"按钮。 谢谢!

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应