Other Parts Discussed in Thread: INA333
大家好,
我的客户使用INA333测量微电流,通过一个电阻器在V+和V-之间产生约30mV,使用增益50。但发现增益电阻器之间的电压不等于30mV。 我对这种结果感到困惑,您是否知道导致此问题的原因? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Phil,
INA333的增益方程为G=1+100k/rg,因此对于14k的R3,您在上面显示的实际增益为~8.1 ,而不是50。 要获得50的增益,必须使用2.04 千欧的R3。
话虽如此,您没有提供几乎足够的关键信息来回答任何详细的问题:什么是电源电压,VDD,什么是输入共模电压,VCM? 是高侧还是低侧测量? 换句话说,VM1的VCM是否接近VDD或接地?
假设单电源为5V,参考电压为1V,对于满刻度线性输出范围,VCM必须接近中间电源(2.1V和2.9V之间)-请参阅下文。 如果您客户的VCM为高侧(靠近VDD) 或低侧(靠近接地),则输出将被推向其中一个导轨,从而导致输入级的非线性操作(跨RG的电压与VM1不相同)。
为了解决此问题,您的客户可以将VCM设置为接近中置电源-实现此目的的一种方法是使用如下所示的电路。
下面我附上了用于客户自己模拟的电路原理图。