This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:AMC1300静态功率计算模型

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765873/amc1300-amc1300-static-power-calculation-model

部件号:AMC1300
主题中讨论的其他部件:AMC1311

1500瓦服务器电源产品,主板的一般环境为100摄氏度,现在选择了音频放大器的隔离。

1.是否建议使用AMC1300/AMC1311?1311?

2.环境温度高,静态功耗要求不能太高,芯片功耗是多少? 是否有计算模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eagle.Miao,

    感谢您的帖子!

    AMC1300/AMC1300B/AMC1311/AMC1311B均1300均推荐1311推荐用于1311用于电源应用。

    AMC1300/B具有+/-250mV输入,与AMC1311x单端0-2V输入相反。 AMC1300B还具有稍高的带宽和非常低的漂移。

    7.5 额定功率部分显示了两个数据表中的功率消耗。

    AMC1300x:

    AMC1311x: