This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM111:需要积极反馈工作方面的帮助

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773707/lm111-need-help-with-positive-feedback-working

部件号:LM111

我有我用Proteus软件制作的电路。 这只是一个关于运算放大器工作的基本问题。 100k电阻正反馈对电路有何影响。 为什么有必要这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nikunj,

    您的电路应该做什么? 您能详细说明吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nikunj,
    我正在检查您是否还有疑问,以及您是否可以提供更多有关此电路用途的信息,以帮助我们回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有一个RC电路,用于对电容器充电和放电。 我正在比较电容器电压与使用365欧姆电阻分压器获得的固定2.5V电压。 我无法理解使用从输出到输入引脚的反馈电阻器的需求。 我附上了更新的图表。 它不显示RC网络,因为我只想了解运算放大器部分。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已对Kirby的帖子添加了回复。 请检查更新的图表。 还有一个附加的电阻分压器,在运算放大器的同相引脚上提供+2.5V参考电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nikunj,

    R15和R16太小。 这将产生大的电源电流。

    R8提供滞后功能,非常有用。 但C5毫无意义,必须予以删除。 它阻碍了R8的运行。 如果您要过滤固定的2.5V参考电压,则必须在VDD和R15之间通过附加RC低通滤波器进行过滤。

    Kai