This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA735:OPA735的输入电阻未提供IC数据表

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA735, OPA335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773743/opa735-input-resistance-of-opa735-is-not-given-datasheet-of-ic

部件号:OPA735
主题中讨论的其他部件: OPA335

您好,

我在我的应用程序中使用opa735。 我需要其输入电阻值,但IC数据表中没有给出。 您能告诉我它的价值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Onkar:

    您可以通过输入泄漏电流来估计。 在室温下,输入电阻在10Gohm范围内。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ΔIB Kai的答案,输入共模电阻可根据IB与VCM图的斜率计算:rcm=ΔVcm Ω/Ω。

    遗憾的是,该图形未显示在OPA735数据表中;但是,您可能会在另一个零漂移产品数据表OPA335中看到这一趋势,如下所示。 从下图中可以计算出,在25C时RCM介于~100G (1E+11)和125C时RCM =~3V/150pA=2G (2E+9)之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢