This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:关于INA128输出阻抗

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765185/ina128-about-ina128-output-impedance

部件号:INA128
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

  尊敬的专家:

INA128的输出阻抗是多少,数据表未列出此规格,您可以帮助回答吗?

巴西,

Joyce。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,您好!

    输出阻抗非常低,但取决于增益和负载。 在增益为100且信号频率为1kHz的常见应用中,输出阻抗低于1Ohm。 您可以使用INA128 TINA-TI参考设计运行TINA-TI模拟,亲自查看。

    但请记住,输出电流是有限的。 请参见数据表中的图13,14和15。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,

    开环(Ro)和闭环(Rout)输出阻抗之间存在根本差异,了解它们对于解决稳定性问题至关重要。  RO由内部电路拓扑控制,而Rout是使用的特定电路配置的函数: Rout = Ro /(1+Aolβ Ω)


     

    请查看随附的演示文稿-运算放大器稳定性与输出阻抗。

    e2e.ti.com/.../Op-Amp-Stability-vs-output-impedance.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Marek:

    非常感谢您的支持!

    Joyce