This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA316:引脚配置和功能(SC70/SOT23)

Guru**** 2815235 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA837, LMH6601, OPA838, OPA316, TLV9062, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765353/opa316-pin-configuration-and-functions-sc70-sot23

部件号:OPA316
主题中讨论的其他部件:OPA837LMH6601OPA838TLV9062TLV9002

尊敬的先生/女士,请您澄清SC-70和SOT23不同配置的正确性。

数据表SBOS703F–2014年4月–2016年10月修订第4页。

最后一个问题:此图片是否正确。

SC和SOT配置之间存在这些差异的原因是什么?

(为方便设计师的生活而设计的除外)

例如:在SC机箱中-in near -V。

此致,

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vladimir,

    关于您的第一个问题:这应该是这些包装的正确引脚。  我这样说有两个原因。  首先,该数据表已发布近五年。  因此,很难出现这样的严重错误。  其次,这是这些封装的标准引脚。  如果您查看我们两个最新部件的数据表: TLV9002 (第6页)或 TLV9062 (第6页),您将会发现单通道封装具有相同的引脚配置。

    您是否遇到了一些部件问题,使您对数据表产生疑问?

    至于第二个问题,答案与第一个问题大致相同。  以这种方式制作软件包主要是为了符合行业标准。  这使客户更容易地插入和更换部件的针对针。  您将看到一个标准SC70封装和三个标准SOT-23封装:正常,"U"和"R"。

    此致,

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    感谢您的快速详细回复。

    1.我不确定这是否是SC-70的标准引脚输出,也许这是SC-70的标准引脚输出之一。 例如,LMH6601,OPA837,OPA838还有另一个用于SC-70的引脚,如我所见。

    2.关于数据表,我有过数据表中刀版的图形引脚输出错误的经验(另一家供应商)。 因为这个原因我问了这个问题。

    3.关于客户舒适度。 对于SOT和SC封装,预计不会出现不同的引脚。 因为有时会有一种情况需要用SOT替换为SC,或者相反地替换一个产品。 在此之前,我发现更换软件包没有问题,直到现在为止。 此外,在SC-70 (imho)采用对称电源时,(-V)的位置(-in)不允许制作防护环。

    尽管如此,我理解没有普遍的解决办法,我感谢你们的关注和帮助。

    此致,
    弗拉基米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vladimir,

    我深入研究了这个问题,并与我团队的一名系统工程师和前设计师讨论了这个问题。 以下是我的发现:

    1.我认为您正确地说,SC70有多个标准引脚,而不是一个标准。 检查完我团队的产品组合后,发现有两种常见配置。 OPA316以及上面提到的TLV9002和TLV9062 i使用的“东南”配置实际上是放大器产品系列中这两种配置中比较常见的配置。 LMH6601,OPA837和OPA838所示的"西北"配置不太常见。

    但是,我不确定哪种配置在其他放大器产品组合中,甚至在其他供应商中更受欢迎。 LMH6601,OPA837和OPA838部件实际上属于不同的放大器组(高速),它们可能在NW配置中生成更多部件。 如果我之前的回答是误导性的,我很抱歉。

    2.我已经检查了SC70和SOT-23 OPA316部件的安装和绑定图,它们相互匹配。 它们与数据表中列出的引脚相对应。 因此,我不会担心这是一个系统设计问题。

    3.我明白为什么两个不同的封装使用相同的引脚会更有优势。 遗憾的是,我们似乎只为该零件制作了一个SC70引脚和一个SOT-23引脚。 如果这是该部件的交易中断器,我可以帮助您找到另一个部件。 如果您有任何布局问题,我也可以找人帮助解决。

    祝你一切顺利,
    丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    非常感谢您的详细回复。 目前没有问题或不明确的要点。

    祝您好运,

    弗拉基米尔