This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:dBV封装

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774046/ina181-dbv-package

部件号:INA181

您好,

我们的客户使用INA181,对包装有疑问。

客户使用带有SOT-23 (DBV)封装的INA181。

他们无法找到Pin 1索引。

我检查DS上的软件包信息。

它被称为"可选 方向标记"。

如果我们不订购,则没有针脚1索引?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki,

    感谢您来到论坛讨论您的问题。

    我不确定您说"如果我们不订购,则没有针脚1索引?"时的意思是什么? 应该有一个针脚1索引。 根据数据表,可能有两种变化:针1象限中的标记或从Q1到Q2的磁条(针1到针3)。 这是数据表所指的"可选方向标记"。

    我认为我提到的第一个针脚1变体也可能是针脚1到针脚6之间的条纹,因此客户也应该考虑这是一个可能的标记。

    如果没有针脚1标记,请告知我们,并发送一张图片。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    感谢您的回复。

    是的,引脚1和引脚6之间有一个条纹。

    此条带引脚1索引是否为?

    e2e.ti.com/.../INA181_5F00_Marking.pptx

    我认为Pin 1索引是白色圆圈或其他东西。

    此致,

    Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki,

    是的,磁条表示引脚1索引,并将设备的方向设置为数据表图纸和引脚。

    针脚1索引可以是一个圆,但在这种情况下不是。 对此造成的不便,我们深表歉意。

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    我了解Pin 1索引。
    我会向客户反馈信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama