This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1211-Q1:AMC1211-Q1 + TLV313-Q1电压感应精度

Guru**** 2501885 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1211-Q1, TLV313-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774513/amc1211-q1-amc1211-q1-tlv313-q1-voltage-sensing-accuracy

部件号:AMC1211-Q1
主题中讨论的其他部件: TLV313-Q1

团队成员,您好!

我正在考虑用于汽车应用中高电压感应的数据表AMC1211-Q1+TLV313-Q1的概念。

您能帮我计算电压感应精度吗?

在感应电压Vsense时,我需要知道此解决方案能够感应到电压的准确性。 哪个因素会影响电压感应可靠性?

输入电阻为AMC1211-Q1时出现增益错误(AMC1211-Q1在输入端可能有缓冲器,输入电阻为1Gohm?)

2. RF+CF滤波器?

3. AMC1211-Q1的输入偏移电压

3. AMC1211-Q1的调制器性能?

4.输入阻抗TLV313-Q1的增益错误(但TLV313-Q1数据表中没有增益错误和输入电阻值。)

5. TLV313-Q1的输入偏移电压

我是否应该考虑所有这些因素? 如何向客户建议合理的电压感应精度?

谢谢你。

此致,

Oliver Kim

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver,您好!

    我给你发了一封信。