This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV7215:关于比较器应用程序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV7215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762902/lpv7215-about-comparator-application

部件号:LPV7215

您好,亲爱的专家:

我的客户在其项目中采用了LPV7215。 它们使用LPV7215作为比较器。 以下是它们的示意图。

V+=5V,V-=0V。 VIN+=5*100/103=4.85V

如果连接了GPS_ANT_POWER,则会有25mA的电流输出,因此Vin-=5V-15*25mA=4.625V。 然后输出将为高。

如果未连接GPS_ANT_POWER,则输入电压为-=5V。 然后输出将为低水平。

客户使用LVP7215检查GPS_ANT是否已连接。

请帮助确认此应用程序正确无误。  

我还有一个关于反馈电阻器的问题。 1.为什么这部分是正面反馈2. 150千欧是否合适?

非常感谢您的支持!

Br,Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce,您好!

    电路工作正常。 但请注意,即使在通电和断电过程中,也不会违反6.21 部分中所示的最高异常额定值。

    我会考虑在"输入"引脚上直接插入1k电流限制电阻器。 请参阅7.3 .1节。

    R126会产生一些滞后。 但是,为了正常工作,输入电压应远离电源导轨。 这可以通过修改分压器R129/R156和在"输入"引脚上直接引入新的分压器来实现。 这也可用作"输入"引脚的电流限制,如上面推荐的1k电阻器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce
    您尚未发布有关此帖子的任何进一步信息,因此我将关闭此帖子。 如果您还有其他问题,请随时点击回复,该帖子将重新打开。
    卡盘