This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:典型应用问题

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772755/ths7372-typical-application-questions

部件号:THS7372

大家好,

请在以下问题上提供帮助。 谢谢

1.数据表图84在缓冲器输入端接上具有拉低电阻37.4欧姆,但EVM显示为75欧姆。 我们应该遵循什么价值? (我们已控制RGB轨迹阻抗为75欧姆)。

2.数据表图84的输出端接为75欧姆系列。 如果我们已经控制了RGB曲线75欧姆阻抗,我们是否仍然需要这些电阻器?

3.我们添加了Pi滤波器,sch是否合格? 下拉电阻应为75欧姆或150欧姆?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    "我们已经控制了RGB曲线75欧姆阻抗"是什么意思? 铜迹线是否为75R微带传输线?

    匹配电缆特性阻抗的想法是在驱动侧具有电缆阻抗的串行终端电阻器,在接收器侧具有电缆阻抗的并联终端电阻器。 因此,这两个电阻器始终是必需的。

    在信号路径中小心使用PI过滤器。 它们可能会侵蚀电缆端接并使情况更糟。 我见过使用此类PI过滤器的应用程序,这些应用程序的信号完全被破坏了! 因此,首先检查电路(不带PI过滤器),然后再检查电路。 并使用所有电缆长度进行测试,如应用程序后面所示!!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    您是否还有更多问题,或者Kai是否帮助您解决了此问题?

    如果您还有其他问题,我将继续并回复,以标记已解决的线程。

    谢谢!
    -Karan