This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564-Q1:电源顺序

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA564-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774745/opa564-q1-power-sequence

部件号:OPA564-Q1

大家好,

我的客户考虑使用OPA564-Q1,并提供了有关功率顺序的问题。

他想使用带±12V电源的OPA564-Q1。

数据表描述了“电源定序必须确保在电源电压之前应用数字电源电压,以防止对OPA564-Q1造成损坏”,图36显示了电源定序。

考虑上述情况,低于电源顺序是否正确?

V-(-12V)→VIDG (-8V)→V+(12V)   

如果您有其他推荐的序列示例或参考电路,这将很有帮助。

我期待收到您的回复。

此致,

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota,您好!

    OPA564-Q1所需的电源顺序包括在VSUPPLY之前或与VSUPPLY同步启动VDIGITAL,如数据表图 36.

    我发现满足此要求的最简单方法是使用电阻分压器直接从VSUPPLY为VDITIGIAL供电。 您可以在此TINA电路图中了解如何为OPA564-Q1双电源电路实现此功能:

    通常 会将电容器从Vdig引脚连接到接地,以进行额外的滤波。 但是,不要这样做,因为它会减缓与VSUPPLY相关的VDITIGAL的上升速度,并可能破坏供应顺序。 或者, 具有4.7 或5.1 V齐纳二极管的串行电阻器可 用于 偏置VDIAL

    如果使用单电源布置为OPA564-Q1供电,则分压器可以关闭V+电源。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程