This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM124A:LM124AWRLQMLV最大电流

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765454/tina-spice-lm124a-lm124awrlqmlv-maximum-current

零件号:LM124A
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我们的设计采用LM124AWRLQMLV,可在  非反向配置和Vcc= 15V单电源下放大1.25V至2.5V。在数据表中,DE典型输出电流为IO=-20mA (源)和IO=10mA (汇电流)。

此持续电流值是否为当前值? 最大峰值电流如何?

最大电流峰宽是多少? 在我们的设计中,我们的电流峰值为100mA@36ns (汇和源),这种功能可能不会降低性能或损坏设备?

此致,

Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matias:

    峰值和连续电流限制相同。  它们基于输出晶体管的驱动。  晶体管设计用于持续处理最大电流。   

    在不同条件下,某些装置可能会吸收或提供更多电流,但数据表中显示的限值是在所示条件下在整个温度范围内测试的限值。