This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6082:极谱溶解氧探头的电位器

Guru**** 2994140 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6081, LMC6082, LMC6482, LMP2232, LMC6492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759923/lmc6082-potentiostat-for-polarographic-dissolved-oxygen-probe

部件号:LMC6082
主题中讨论的其他部件:LMP9.1万, LMC6081,, LMC6482, LMP2232, LMC6492

尊敬的论坛:

我目前正在尝试使用2线极谱探头设计溶解氧装置。  当出现670 mV偏压时,此探头的最大输出约为40-80 nA。  我本来打算在设计中使用LMP9.1万 AFE和5 meg电阻器来实现TIA,但我得到了反馈,因为此芯片中的运算放大器对于如此高的阻抗信号来说是不重要的。   

因此,我计划使用LMC6082 (或LMC6081)之类的低输入偏移电流运算放大器重新创建如下所示的电路。  我将省电放大器A1,只需将VE--接地即可。  我会将电位为670 mV的A2从缓冲VDAC馈送至TIA的同相端子,并配置A2的其余部分,如下图所示: 将输入反相连接至VE+,并通过R (TIA)电阻器进行输出。  我可能还会在R (TIA)的同时加入一个Cap (2.2 - 22 pF)。

我的问题是我选择OpAmp是否明智,以及这种设计是否存在固有缺陷。  这一级别的成本不是一个大问题,我要看的是LMC6081/2,LMC6492,LMP2232和LMC6482。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    应该正常工作。 您能否绘制包括电源电压在内的计划电路示意图?

    您能否提供传感器数据表的链接? 或者您知道传感器电容吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason

    我们没有收到您的回复;这是否回答了您的问题? 如果您需要更多帮助,只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该传感器的数据表位于 www.broadleyjames.com/.../OxyProbe-Instruction-Manual-500-600-Series.pdf

    我没有从传感器读取任何电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    您的电路应该正常工作。

    以下模拟显示了相位引线电容C1对于稳定性的重要性:

    e2e.ti.com/.../jason1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    下面是相位响应分析:

    您可以看到相位裕度为85°,这是完美的。

    C3模拟探测器电容和电缆电容。 CL模拟任何电容负载,这些负载可能位于输出端。 它通过电阻器R1与LMC6081的输出隔离。

    e2e.ti.com/.../jason2.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Kai!