This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:如果电流限制为100 mA,则在负载电压为29V时,它能否正常工作

Guru**** 2535670 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/761869/ina181-can-it-function-with-load-voltage-29v-if-current-limited-to-100-ma

部件号:INA181

团队成员,您好!

希望您做得好。 如果您有机会,请参阅以下客户问题:

INA181A1,我们的设计使用1欧姆感应电阻测量高侧单向负载电流。

INA181A1输出电压由ADC测量,如果电流升至100 mA以上的时间超过5毫秒,则负载将关闭3秒 问题是我们需要高达29V的负载电压。

INA181数据表中定义的最大共模电压为26V (第7页-绝对最大额定值)。

但还有备注(3),如果对引脚的电流限制为5mA,则共模电压可以安全地超过26V。

据我所知,用于感应引脚的内部系列电阻器的A1 (20倍增益)版本的值为25Kohm。

所以我的问题是:如果电流限制为100 mA,我是否可以使用负载电压29V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Randhir,

    感谢您与我们联系。 应遵守绝对最大条件,否则设备将受到损坏。

    A1的电阻基本上为25千欧。 但是,这不会帮助限制电流,因为该电阻前面有一个ESD二极管。 由于过压会导致ESD电池处于故障或雪崩区域,因此它将充当对地短路。 因此您需要29V/.005A = 5.8K电阻。 这将对增益误差产生显著影响。

    我们确实有能够处理总线电压的设备,您的客户特别喜欢INA181的哪项功能? 或者,如果他们使用低端实现,则可以使用INA181。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Randhir,

    由于我有一段时间没有收到您的消息,我认为这个问题已经解决,因此将关闭话题。 但是,如果您确实需要其他支持,请在下面回复。