This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7041:建议使用TLV7041的任何解决方案,但输入电压可以高于7V?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7041, LMC7215, LMC7225, TLV3401, REF3312, TL331
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762653/tlv7041-recommend-any-solution-as-tlv7041-but-input-voltage-can-be-more-than-7v

部件号:TLV7041
主题中讨论的其他部件: LMC7215LMC7225TLV3401REF3312TL331

您好,先生,

您能否帮助推荐任何解决方案(如TLV7041),但输入电压容差可超过7V?

如果溶液的输入电压可以是12伏,则应该更好。 客户希望输入电压可以容差尽可能高。

BTW,如果输入引脚大约为6.5V且VS为5V,TLV7041是否工作?

请提供建议,

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anne,

    LMC7215的最大Vcc = 8V。 此设备的IQ是0.7uA的两倍,但其支持延迟快得多,为0.4us。

    TLV7041不能与输入引脚@6.5V配合使用,共模输入电压范围为V - VCC +0.1V。

    我们有更多的部件可以在12伏以上工作,您是否尝试优化其他特性? 这将帮助我为您推荐最佳解决方案。

    此致,
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anne,

    或者,如果您想继续使用TLV7041,您也可以通过电阻器将输入电压分解为在器件的共模范围内。

    此致,
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anne

    Jonny提出了一个很好的建议,如果您的应用程序可以使用推拉输出级。

    您是否可以共享比较器在应用程序中的使用方式。 最好将原理图包括在内。

    对于tlv7041,该部件在输入电压为6.5v和5V电源时可以正常工作,但不保证数据表EC表中指定的性能。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉未提及LMC7225是LMC7215的漏极开路版本。 但是,输入电压限制为电源电压。 输入电压为6.5v时,Vs不能为5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anne:

    我会这样做:

    输入电压通过两个小信号硅二极管夹持在电源轨上。 例如,BAV99显示可接受的低泄漏电流和低杂散电容。 例如,BAV199显示的泄漏电流更低。 R1限制通过这些二极管的电流。 VCC引脚处的齐纳或TVS有助于电压调节器吸收流入VCC导轨的电流。 R2和R3形成了分压器,可确保输入电压不超过共模输入电压范围。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助检查TLV3401的相同问题:如果输入引脚约为6.5V且VS为5V,它是否工作?
    www.ti.com/.../tlv3401.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,tlv3401将正常运行。  实际输入电压可高于VCC高达5V。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck,

    我对TLV3401有以下问题,您可以帮助澄清吗?

    谢谢

    1.在数据表第12和13页中,TLV3041是否仅在阈值电压为1.25V (REF3312)时工作? 用户能否在0~VCC+5V时调整阈值电压?
       因为不同的IN+和IN- Like IN+= 3.5V或4.2V和IN-= 3.9V或IN+= 5V或6.3V和IN-= 5.9V存在两种阈值情况。

    2.根据第11页图11~13,是否意味着输出延迟时间会根据[(IN+)-(IN-)]的偏差而有所不同?

    3. TLV7041具有传输曲线,可显示具有不同输入条件的输出电平(请参阅下图)。
       您能否说明什么条件会使TLV3041的输出“高”,什么条件会使输出“低”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck,

    根据客户的设计更新更多信息,如下所示,

    FIG1和表1是客户的应用程序。
    他们需要能够满足以下表中条件的比较器。

    他们刚刚找到了另一个比较器TL331
    此比较器是否可以在以下电路中实施?

    此外,我们还想知道什么条件会使TL331的输出“高”,什么条件会使输出“低”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anne,

    1.不能,TLV3041可接受VV-VCC+5V输入共模范围。 您可以在技术上将阈值设置为此范围内的任意点,但建议不要超出设备的电源轨。 设备能够接受电源导轨上方5V输入电压的方式是将电流从电源输出,因此将阈值设置在导轨上方可能会导致一些断断续续的结果。 我建议确保您的参考阈值保持在VV-VCC范围内。

    2.是的,根据超速参考阈值电压,器件的传播延迟将有所不同。

    3.此转换曲线仅指滞后,可通过电阻器在外部设置。 从低到高/从高到低的过渡点取决于外部设置的电阻器的值...

    请参阅本文档详细介绍滞后情况,其中包括漏极开路输出的详细设计: www.ti.com/.../snoa997.pdf

    此致,
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chuck,

    请您提供帮助吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anne,

    TL331可用于此应用程序。 从12V电源到反相输入(VC)的电阻分压器将比较器的阈值电压设置为5.172V。 如果同相输入(VA)的电压高于此阈值,则输出将会较高。 如果低于此阈值,则输出将为低。

    我有点困惑为什么根据插座是否通电而改变表中的VC阈值。 我的理解是,如果在现实世界中P12V = 11.6V,那么VC阈值= 5V。 如果为12.8V,则VC阈值= 5.517V。 我在这里还缺少其他东西吗?

    我还建议实施外部滞后,以防止因纹波噪声而在输出端进行不必要的切换。

    此致,
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jonny:

    客户的示意图设计(如下面的FIG1)以及典型的FIG2之间有何不同,因此他们想寻求您的帮助,建议如何设计积极的一面? VOH的 设计为3.3V,VOL的设计为0V。

    FIG1

    FIG2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jonny:

    更多问题。 如果我们不想使用滞后功能。  
    1.     我们是否只删除R3和R4?
    2.     这是否意味着IN+和IN-之间的差值大于±9 mV将确保输出稳定?


    3.     能否为我们提供一个没有滞后功能的计算工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线程已脱机。