This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:输出电流报告问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772930/ina226-output-current-reporting-issue

部件号:INA226

您好,

我们遇到了一个INA的间歇性问题,它只会一直报告电流为零,尽管存在通过并联电阻器的电流, 它正确地报告输出电压。我们监控了I2C波形,以确认我们发送了正确的命令来读取输出电流和输出电压。

问题是间歇性的, 有时启动时正常,有时不好。   INA226是否会停止/锁定输出电流报告,但会保持输出电压报告?  Vcc,SDA,SCL和Alert上是否有任何可能触发此情况的电源顺序?

此致,

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver,您好!

    感谢您考虑使用德州仪器(TI)。 除非您的正在重置设备,否则此行为似乎很奇怪。 我知道有两种方法可以重置设备。 一种方法是将配置寄存器的位15设置为1。 另一种情况是电源低于2V的开机阈值。 在这两种情况下,校准寄存器都会清除,您随后只能进行分流电压和总线电压测量,因为这些测量不需要任何类型的处理或缩放。 我怀疑瞬态电压可能会影响您的供应,并使其偶尔降至2V以下。 您是否可以在电源上设置示波器探头以查看是否发生这种情况? 如果确实发生这种情况,您可能需要加一个盖子或齐纳来保持电压。 或者,您可能需要触发MCU以重新编程校准寄存器。 如果示波器从不触发,那么您所写的内容可能会有一些问题。 我会检查与写入配置寄存器对应的任何代码。 如果您无法找到代码的任何问题,我建议您探测数据线,以查看它们是否干净,或者是否存在任何信号耦合并损坏它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver,您好!

    距离您上次发布已有几天,因此希望您的问题得到解决。 我现在将关闭此线程,但如果您需要更多帮助,您只需回复即可重新打开或启动新线程。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应