This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219瞬态规格

Guru**** 2523340 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771434/ina219-ina219-transient-spec

部件号:INA219

您好,专家,

我的客户想知道INA219的共模电压瞬态容差。 INA219的共模电压是否具有瞬态规格? (如20毫秒内的32伏容差)非常感谢!!

此致,

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ann Lien,

    20ns在ESD范围内。 在这种情况下,数据表的7.2 部分中的ESD等级是相关的。 但更长的过压时间不应超过7.1 部分中给出的绝对最大额定值。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ann:

    数据表规范是我们可以保证的一切。

    可以用低电压脉冲(如32V)杀死零件(考虑无限脉冲或直流的终极情况)。 如果反复出现过电压情况,即使设备没有立即发生故障,也很可能会造成步行受伤。 这就成为了可靠性的风险。

    但是,有时可以通过保护电路(如一对TVS二极管)吸收瞬态电流。 但这必须在非常具体的个案一级加以处理,而不是笼统地加以处理。

    感谢Kai的反馈。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ann:

    距离您上次发布已有几天,因此希望您的问题得到解决。 如果您需要更多帮助,只需回复即可重新打开此线程或启动新线程。

    此致,

    Ian Williams