This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:温度漂移系数

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771917/ina821-temperature-drift-coefficient

部件号:INA821

您好,

在我们的INA821 (G=10)热电偶感应应用中,我们测量了漂移:

  • INA821 CH1:12 ppm/K
  • INA821 CH2:10.8 ppm/K

根据数据表(章节8.3 .1.1),它指定的最小增益驱动值为5 ppm/K,其余的作用是由与内部电阻器相关的外部电阻器造成的。

我们是否可以假设在许多INA821中,增益漂移始终是,在G=10时与INA821相同的操作:

  1. 正(同方向)
  2. 相似值(假设使用5 ppm/K外部增益电阻器)

Br Uros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uros:

    INA821数据表规定G>1的最大漂移为+/-35ppm/K,不包括外部增益设置电阻器的影响。 这是否能回答您的问题?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到,我的问题更具体,针对特定的行动点,如果能够获得关于相同行动条件下漂移的性质(迹象)的更具体的信息。

    Br Uros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uros:

    漂移的性质是内部电路的轻微不平衡。 这解释了INA821 +/-35ppm/K规格中的"+"和"-"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uros

    我们尚未收到您的回复,因此我们将关闭此线程。 如需进一步讨论,请回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,并认为就是这样。

    我的电子邮件未收到任何通知,回复延迟的原因。

    您可以关闭案例。

    此致,
    Uros