This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531A:构建差分互阻抗放大器

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531, THS4531A, THS4524, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774254/ths4531a-building-differential-transimpedance-amplifier

部件号:THS4531A
主题中讨论的其他部件:THS4531,, THS4524THS4541

您好,

我有一个电路提供20uA P2P正弦波音频电流输出(<40kHz)。 我想把它转换成电压来测量它的频谱参数。

我想THS4531 (THS4531A?) 适合此应用,因为它具有非常低的输入偏置电流和输入偏置电流。

但是,与推荐值(即2k欧姆)相比,我需要更大的反馈电阻器(~10k)。 我知道这会导致稳定问题。 为此,我计划将反馈电容器与此反馈电阻器并联使用。

我看到THS4541和THS4524是数据表中提到“DAC输出差分传输”的FDA。 但是,它们具有相对较大的输入偏置电流(我的峰值输入电流将为+/-10uA)。 因此,我认为THS4531是更适合我申请的地方。

我的疑虑是:我认为“差分互阻抗放大器”不是THS4531的目标应用之一。 是否有任何遗漏使此FDA成为差分互阻抗放大器不太理想的候选产品。

此致,

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ashish:

    我看不到THS4524的数据表中没有提到"差分加速度"。 这似乎是一个应用程序,已添加到最新的数据表中。 您应该能够以这种方式使用THS4531。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasan:

    感谢您确认我可以使用THS4531来构建差动互阻抗放大器。

    您是对的... 甚至我也看不到THS4524的“差分互阻抗”...  我一定感到困惑。
    但是,THS4541中提到了此应用程序。
    此致,
    Ashish