This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:PGA281响应

Guru**** 2586035 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/763543/pga281-pga281-response

部件号:PGA281

您好,

我正在使用PGA281进行传感器信号调节。

我有2种类型的设计:

1:用于 差分输入

2:用于 单端 输入  

第一类: 没有输入时,PGA VOCM显示2.5V和VOP,von 钳位为2.5V

第二种: 负输入(IN)为GND,无信号应用 @ INP,我 正在设置 VOCM 1.7 V & VOP=5V,VON=0V。

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivakant,您好!

    PGA281是一个仪表放大器,INN/INP输入必须驱动到允许输入范围(VSN)+2.5V <输入<(VSP)-2.5V范围内的电压。 如果输入保持浮动,则输入电压未得到很好的定义。 VOCM引脚也是一个输入引脚,用于设置输出共模电压,需要设置为(VSON)+0.1V和(VSOP)-0.1V范围内的电压。

    您能否提供一个完整的示意图,显示VSP/VSN,VSOP/VSON,DVDD以及PGA281的所有模拟输入连接Inn,INP,VOCM和数字输入G0-G4的电源电压?

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivakant,您好!

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您能够解决问题。 如果您需要更多帮助,只需发布另一个回复,包括PGA281的示意图。

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯