This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223:输出电压引脚最小左后

Guru**** 2696535 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764197/ina223-vout-pin-minimum-rl

部件号:INA223
主题中讨论的其他部分:INA233

您好~

请问VOUT引脚处的最小负载电阻是多少?

根据数据表,其电气特性基于R1= 10Kohm。

谢谢!

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tiger,

    可根据数据表的图22进行估算。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tiger!

    Kai是正确的。 图22 (有时称为"爪形曲线")显示了当您增加IOUT电流时,VOUT的摆动到轨将如何降低。 在电气特性表中,摆动至电压轨规格基于放置10千欧负载电阻器和过度驱动输入差分电压,因此在测量"摆动至接地"规格时VIN <0 mV,在测量回转至VS时VIN >满量程。

    图22 "输出电压摆幅与输出电流"是一个典型的表征数据图解,显示输出电流增加后,VOUT将如何越来越远离VS或GND。 因此,此测试中没有使用负载电阻器。 通常,输出上会放置一个受控电流(电子负载),并在测量VOUT时增大电流。

    您可以在此处了解更多信息:
    e2e.ti.com/.../70.3088万

    如果您想知道VOUT处的最小负载电阻,那么您还必须知道您的系统可承受的最坏INA233 VOUT摆动情况。 如果您的系统在25C和VS =3V时只能允许VOUT水平摆动到{VS-1V},则这意味着您可以使用允许20mA输出电流的电阻器。 RL的计算公式为{VS-1V}/20mA = 2V/20mA = 100 Ohm。 请记住,这是假设您的系统始终在25C下运行,如果您必须补偿温度,则可以参考其他曲线以了解您可以在负载下放置的最低电阻器。

    希望这能起到很好的作用。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用