尊敬的技术支持团队:
数据表在下面显示了去耦合。
我的电路有两个 并联的0.1 -μF用于电源(VS)。
我是否应该从0.1 μF更改为6.8 μF?
我认为当噪音频率高时PSRR不是很好,所以我想通过去耦降低高频的噪音。
此致,
TTD
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
正确的电源设备去耦
-在每个电源端子上使用最小的6.8 μF ²钽电容器与0.1 μF ²陶瓷电容器并联使用。 根据应用的不同,可能会在多个放大器之间共享钽,但每个放大器的电源端子上始终应使用0.1 μ μF陶瓷电容器。 μF,0.1 -I ² C电容器应尽可能靠近电源端子。
随着距离的增加,连接蚀刻中的电感会降低电容器的效率。 设计人员应努力使设备电源端子和陶瓷电容器之间的距离小于0.1 英寸。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
此致,
TTD