This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549过热

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774302/opa549-over-heating-of-opa549

部件号:OPA549

大家好,

我正在使用OPA549作为增益为23的同相放大器。  到目前为止,它的工作很好。 突然间,它似乎过热了,我正在使用一个大的散热器。 在连续性检查中 ,我发现引脚8和引脚10,11短路。你现在认为运算放大器损坏了吗?

此致,

迪潘德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dipendra,

    我在未使用的OPA549上测量了引脚8和10,11之间的电阻,并发现电阻以兆欧姆为单位。 如果您的设备指示这些针脚之间的短路,则表示发生了灾难性事件,并且设备已损坏。

    OPA549具有可设置的电流限制和热关闭功能。 在大多数应用程序中,它几乎是自我保护的。 您没有提到您正在行驶的负载。 如果负载可以产生具有高电压瞬变的反EMF,则肯定会损坏OPA549输出电路。

    数据表图8,电动机驱动电路显示了由电源肖特基二极管提供的外部反电动势保护。 该数据表已变得有点过时,我们现在建议在电源线中添加瞬态电压抑制器(TVS)二极管,以及输出肖特基二极管。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程