This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA27:需要热阻信息

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769851/opa27-thermal-resistance-information-needed

部件号:OPA27

请提供部件OPA27 gu的热阻值(Theta J-B和Theta J-C)。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alison,

    由于OPA27/37在35年前被侵入,它不包括您询问的所有热阻值,但它们应该接近使用DIP-8或SO-8封装的任何其它产品热阻值-请参阅以下信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek:

    感谢您提供的信息,这很有帮助。 此部件的绝对最大接点温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alison

    似乎对同一问题作了答复:
    e2e.ti.com/.../77.3426万

    我要结束这个线程。 如果需要进一步讨论,请回复另一个开放线程。

    谢谢
    Dennis