This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192-Q1:OPA2192-Q1输入共模范围超过温度

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2192-Q1, OPA192-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774072/opa2192-q1-opa2192-q1-input-common-mode-range-over-temp

部件号:OPA2192-Q1
主题中讨论的其他部件: OPA192-Q1

大家好,

请帮助我们检查OPA2192-Q1在温度范围内的输入共模范围是多少? 数据表仅指定了室温下的共模范围。

非常感谢

此致,

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    魏浩

    OPA192-Q1输入共模过热电压范围为(V-)-0.1V至(V+)-参见下文。