This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:电源电压为>12V的opa2333的替代产品

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333, LM5112, OPA735, OPA187, OPA2241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773916/opa2333-alternative-to-opa2333-with-with-supply-voltage-12v

部件号:OPA2333
主题中讨论的其他部件: LM5112OPA735OPA187OPA2241

尊敬的各位:

我正在使用TINA模拟基于TI disegn (slau502.pdf)的UV-LED的高侧电压到电流驱动器。

不幸的是,这种紫外光导线至少需要6.5V@5mA (和7V@mA),因此opa2333不足以到达紫外光导线的工作点。

与opa2333具有相同(或接近)值的任何其他OPA,其供电电压为12V (或至少>9V)。

我还应该在连续模式下,而且在脉冲模式下,引导此指示灯。 所以我的想法是用一个快速切换的NMOS (与lm5112 mos驱动器结合使用)来打开和关闭LED,关于哪种NMOS可能有用的建议?

提前向大家表示感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看OPA187 (对比36V,GBW,550kHz)或 OPA735 (对比12V,GBW,1.6MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Marek LIS"]

    请查看 OPA187 (对比36V,GBW,550kHz)或 OPA735 (对比12V,GBW,1.6MHz)

    [/引述]

    尊敬的Marek:

    感谢您的回复,我已经尝试模拟这种OPA,但不幸的是,这两种方法都在 模块上产生10.6V/255 mA的工作点,而独立于用于引导电路的V。   

    但是,现在看来,opa2241/2251的2251的效果与2333一样好。