This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA827:常闭引脚连接

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772646/opa827-nc-pin-connection

部件号:OPA827

您好,先生

 

我正在制作PCB

为了更好地接地,我是否可以将所有NC引脚连接到GND?

 

 

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    除非数据表明确建议将这些引脚连接到GND,否则我不会这样做。 将这些引脚接地会增加杂散电容和泄漏电流。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    OPA827 NC引脚1,5和8不连接到设备内部的任何东西,因此将它们连接到接地不会导致更好的接地效果。 最好不要因为Kai提到的原因而将它们连接到地面上。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    这是否解决了您的OPA827 NC引脚问题? 如果是,请关闭此e2e查询。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai


    感谢简短但准确的描述!
    我想做的是接地泛光所有NC引脚,以减少GND引脚的约束,将去耦电容器移近器件

    从现在开始,我不会将NC引脚接地,即使NC表示没有内部连接


    此致