This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA1611:相位余量

Guru**** 2515125 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD118, TINA-TI, OPA1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773668/tina-spice-opa1611-phase-margin

部件号:OPA1611
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,TIPD118

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

图中显示了用TINA-TI模拟的开环分析的结果,相位余量似乎不够。
那么,用于OPA1611的TINA-TI模拟模型是否支持开环分析?
请告诉我模拟方法是否有错误。

TIPD118认证设计参考指南
http://www.ti.com/lit/ug/slau518/slau518.pdf

带通滤波反相衰减器电路
http://www.ti.com/lit/an/sboa213a/sboa213a.pdf

e2e.ti.com/.../OPA1611_5F00_Open_5F00_Loop_5F00_for_5F00_Attenuator.tsc

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sadanori:

    我会这样做:

    我将删除C4和R7:

    e2e.ti.com/.../sadanori.TSC

    另请参阅此链接:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-6

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:
    OPA1611的模型对OPA1611的开环增益和相位与输出阻抗进行了建模。

    在您的设计中,输出电压处的相移并不代表电路的相位余量。 您应该测量反馈返回放大器的相位(R7,R5,L1和C8的交叉点),如Kai的POST所示。

    另外,请记住,通过断开L1反馈回路,OPA1611的输入电容将不再影响您的电路,因此需要像Kai在原理图中使用C3和C5一样,对输入电容器进行外部建模。

    有关稳定性分析的更多信息,包括解决稳定性问题的技术,可在我们的TI Precision Labs稳定性系列中找到,其第一个视频可在以下网址找到: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai-San和Alexander-San,

    感谢您的解释。

    正如您所指出的,开环未正确形成,探测点也是错误的,因此我将对其进行回顾并尝试再次模拟。

    此致,
    加藤