This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358AP和LM358P之间的差异

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358A, LM358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762068/lm358-difference-between-lm358ap-and-lm358p

部件号:LM358

大家好,

我的一位客户使用LM358N (ST),我尝试用TI替换它。

客户拥有TI的两个部件LM358AP和LM358P。

请告知哪种是直接更换,LM358AP和LM358P之间有何区别。

谢谢

此致

拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    转至数据表的7.7 部分,查看LM358和LM358A之间的差异:

    www.ti.com/.../lm358

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul,

    偏移电压和漂移,输入偏置和偏移电流的限值在"A"上更好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald,
    非常感谢您的支持。

    我从您的回复中了解到LM358AP优于LM358P。

    但是我的客户在LM358N (ST microelectronics)的位置使用LM358AP,但是当他们打开其主板的电源时,第二个OPAMP不工作。

    但LM358AP是降压替换件,因此应该起作用。

    请提供建议。

    谢谢
    此致
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul,

    LM358AP将改进偏移电压,因此将改进与偏移相关的问题。
    您是否有更多关于第二个运算放大器不工作的详细信息?