This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:增益误差计算。

Guru**** 2989750 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772381/opa192-gain-error-calculation

部件号:OPA192

团队成员,您好!

我的客户打算将OPA192用作附加原理图(增益=200V/V)的电流监视器,在这种设计情况下,他们想知道增益误差精度是怎样的,您能建议计算增益误差的方法吗?

非常感谢。

马丁

e2e.ti.com/.../OPA192-Gain-Error-Calculation.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matin:

    使用OPA192的高侧电流感应电路只是差分放大器电路。  OPA192的开环增益(AOL)非常高,因此在低频率下,由于AOL受限而产生的增益错误可能与 电阻值不准确造成的错误相比可以忽略不计。

    电路的增益方程式为:

    取4个电阻器,根据其0.1 %容差(即对于R449和R450,为1 kOhm +/- 1 Ohm,或999 Ohm和1001 Ohm)计算其电阻的极端值。 对200千欧R456和R460重复计算。

    您的功课是测试方程式,测试 电阻器的所有可能组合,这些电阻器的极限值各不相同。  您可以在 Excel中设置公式,这样可以节省您进行计算的时间。 您可以 通过检查推断出哪些组合将产生最坏的事例增益错误。

      一个或多个特定的电阻容差组合将产生最坏情况增益错误。  增益与理想增益的最大偏差是产生最高增益误差的偏差。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    这是否解决了OPA192增益误差计算问题? 如果是,请关闭此e2e查询。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程