This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:缓冲器/电压随动件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764063/lm324-buffer-voltage-follower

部件号:LM324
主题中讨论的其他部件: TLV9004

我想对Arduino Due微控制器生成的输出使用缓冲IC。 是否可以将LM324用于此应用程序? 是否有任何应用电路将LM324用作缓冲器? 我已从 MCU生成PWM输出,需要为IGBT 栅极驱动器提供这些输出。 需要使用MCU和IGBT栅极驱动器之间的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nishan,

    IGBT栅极驱动器需要多少电流? 该规格将推动您选择放大器。 虽然LM324是一款出色的放大器,但有许多更好,更现代的放大器可能是更好的起点。 我建议查看TLV9004。 但是,这两种设备都是单位增益稳定的,可以在具有某些上限负载的缓冲区中使用。 如果IGBT栅极驱动器具有较大的输入电容,您可能需要补偿电路。

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定IGBT栅极驱动器所需的确切电流。 栅极驱动器的数据表指示最大输入偏置电流应为300微安。 LM324 IC可用作缓冲器的电流范围是多少? 先生,请您详细说明"补偿电路"的含义
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果驾驶员只需要300uA,则有许多运算放大器可以工作。 您想要使用LM324的原因是否特殊? 它有一些奇怪的地方,可能会使它更难使用。 TLV9004是更好的选择。

    就补偿而言,这是电路稳定性的参考。 我建议您查看TI Precision Labs并观看有关稳定性的视频: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps。 如果您能找到IGBT栅极驱动器的输入电容,这将帮助您做出一些电路设计决策。 如果是低电容,那么像这样的简单单位增益缓冲电路应该起作用。 www.ti.com/.../getliterature.tsp

    如果您还有其他问题,请告诉我。
    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nishan,

    您能否向我们提供您计划的电路示意图?

    Kai