This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 50欧姆线路的缓冲放大器

Guru**** 2907340 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634, LMC6001, LMH6672, OPA551, TLV4110, OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771586/buffer-amp-for-50-ohm-line

主题中讨论的其他部件:OPA633BUF634LMC6001LMH6672OPA551TLV4110OPA567

我正在构建一个电表型电路,可能使用的是LMC6001。 但是,我希望输出驱动50根电缆,而LMC6001没有足够的输出电流。 我一直在寻找各种可作为50欧姆驱动器的运算放大器,例如BUF634,LMH6672和OPA633。 输入50欧姆的5伏信号为100mA,因此我需要至少100mA输出电流用于缓冲区。 我不需要太多的带宽,其中一些放大器更倾向于高带宽。 现在,BUF634是我的主要选择,但我愿意听取其他建议。 我在“常规运算放大器”部分中找不到太多信息。 BUF634藏在另一个区域。 我认为此输出放大器的唯一重要参数是电流。 我不需要一个拥抱多安培运算放大器。 可能只有200 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    50欧姆电缆的端部是否以50欧姆或其他电阻值进行端接? 当电缆被称为50欧姆电缆时,它是线路的浪涌阻抗或特性阻抗。 该阻抗约为SQRT L/C,其中L为分布电感,C为线路的分布电容。 在高频及更高频率的应用中,线路需要以其特性阻抗端接,以防止沿电缆的直波。 它们沿线路产生最大和最小电压。 但是,如果您在低频下使用,则电缆相对于波长而言太短,不会产生明显的直立波。 因此,您不必使用50欧姆负载端接电缆。

    假设您要在电缆末端驱动50欧姆负载,那么确实需要一个具有高输出电流的放大器。 BUF634与运算放大器一起,可轻松驱动50欧姆负载。 电表运算放大器将是您的精密,超低输入偏置电流运算放大器,配有BUF634,可提供100 mA输出电流。 BUF634的工作电流可通过电阻器进行编程,以获得更多或更少的电流以及更多或更少的带宽。

    如果您选择保持电缆未端接,其电容将显示在运算放大器/BUF634输出中。 根据电缆的长度,电容范围可能从几十微微法拉到更高的电容。 因此,需要考虑与保持电路稳定相关的电容。 请记住这一点。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 电缆将被端接,因此电流处的负载看起来就像50欧姆电阻器。 我们从事许多超高带宽工作,因此50欧姆电缆和端接对我们来说无处不在。 我问的是,您是否可以建议使用较低的带宽缓冲放大器。 使用高速电流有时可能是一种痛苦,因为它们可能会振荡。 我希望系统速度快,但不会。 输入电阻为1e12欧姆或更高,因此电阻器周围的杂散电容会将带宽限制为几赫兹。

    那么,除了BUF634之外,是否有较低的带宽放大器可以将输入级缓冲为50欧姆? 100-200mA输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    感谢您对200 mA应用的深入了解。

    OPA551功耗运算放大器的额定电流为200mA连续直流输出电流。 其单位增益带宽通常为3 MHz,适用于低频应用。 其电源范围为+/- 4 V (8 V)至+/- 30 V (60 V)。 输出电压摆动在200 mA输出电流电平下,来自电源轨的电压大约为3 V,因此它确实更适合于较高的电压电源,如+/-15 V等。

    您可以在此处查看OPA551数据表:

    www.ti.com/.../opa551.pdf

    如果应用使用的是低电压电源,例如+CMOS 2.7 V至+CMOS 5.5 V,那么TI的高电流CMOS功耗运算放大器之一将很容易提供200 mA输出电流。

    TLV4110可提供高达300 mA的输出电流,并且具有2.7 MHz的单位增益带宽。 最大输出摆幅通常在200 mA输出电流下电源电平的0.2 V至0.3 V范围内。

    TLV4110数据表位于以下位置:

    www.ti.com/.../slos289e.pdf

    为了更接近电源导轨功能,高电流CMOS功耗运算放大器(如OPA567)将是一个很好的选择。 它可以提供高达2安培的输出电流,并且具有1.2 MHz的单位增益带宽。 它采用小型5 mm x 5 mm 四屏平板无铅(QFN)封装。 以下是其数据表:

    www.ti.com/.../opa567.pdf

    由于您的应用对电容负载的影响非常小,因此我不会期望有任何稳定性问题。 所有这些运算放大器都是单位增益稳定的,并且在不需要外部补偿措施的情况下将驱动到大约1 nF。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../4403.mark.TSC

    将BD135和BD136安装到散热片上。

    如果您不需要完全输出电压摆动,可以稍微降低此缓冲器的电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    您是否拥有所需的功能? 如果是,请关闭此e2e查询。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程