This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6042:需要LMC6042低电压替代产品

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6042, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764071/lmc6042-need-for-lmc6042-low-voltage-alternative

部件号:LMC6042
主题中讨论的其他部件: TLV9002

大家好,我需要一个运算放大器,它的占地面积和速度与LMC6042相同,但它可以使用3.3V电源单电源。 我使用 LMC6042作为有源滤波器运算放大器(15Hz)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ismail:

    我假设您使用的是SOIC (D)软件包中的LMC6042? LMC6042是否有任何对您特别重要的特定规格?

    TLV9002是一款出色的全方位选择放大器-它具有更好的噪声,转换速率,IQ等规格。它比LMC6042具有更多的带宽,但这不会影响为15Hz设计的滤波器。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我指的是SOIC (D)套件。 我不需要更多带宽。 我需要15 Hz滤波器的建议部件,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ismail:

    电路配置将设置滤波器的带宽,特别是对于15Hz电路,因为切断频率太低。 您可以在15Hz设计中使用1MHz运算放大器,而不会出现问题。 如果您愿意,请张贴您的示意图,我可以使用TLV9002查看它。

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,我读错了,TLV9002没有问题。 我的滤波器没有什么特别之处,它只是一阶有源低通滤波器。