This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:INA190需要超细分文件

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771691/ina190-need-ultralibrarian-file-for-ina190

部件号:INA190
主题中讨论的其他部分: INA216

您好,

我想请求TI为INA190添加超分层足迹文件。  我在此处找不到它:

https://webench.ti.com/cad/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    INA216还需要在CAD中心添加超细分支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie,

    感谢您提请我们注意此事。 我正在努力将这些文件添加到库中。 对此造成的不便,我们深表歉意。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我想指出这一点,因为它们非常小,几何体非常具体,恐怕我会用手把它们弄乱。

    感谢您的快速响应!  他们将在何时启动的ETA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Robbie,

    INA190 BXL文件位于Webench库中。 您可以在此处搜索: https://webench.ti.com/cad/

    我们目前仍在处理INA216 CAD/CAE文件。 我会在他们准备好后通知您。

    我理解。 我也不想用手制造占地面积。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Peter! 是的,你们正在进行的超级管理员系统非常棒!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听罗比的声音很好 如果您需要更多帮助,请在论坛上发帖。

    最佳,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考- TPS6.3051万YFFR在您的CAD系统中没有3D模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    INA216现在也属于超细分系统。

    最佳,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Peter!