This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:关闭和打开电源以进行测试

Guru**** 2930490 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/763378/ina210-power-off-and-on-for-testing

部件号:INA210

您好,  

我正在读取的配置是印刷电路板电路的睡眠模式, 但正常操作就像700 mA,我只想在睡眠电流上使用它,所以我感兴趣的100u,所以我的问题是如果我不打开INA210,我应该使用相同的配置而不损坏组件?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Silvia:

    非常感谢您在论坛上发布信息。

    如果INA210未通电,则只要不超过绝对最大条件(表6.1),它就不应中断。 我不确定您的原理图值是什么,但如果负载电流为700mA,并且分流电阻器为20Ω Ω,则并联电压降为14V,当系统未处于休眠模式时,这将是INA210的输入差分电压。 无论是否通电,这都不会断开部件,因为14V < 26V。 但是,这意味着您的分流电阻器需要14V*0.7A=9.8W的额定功率。

    如果您有更多问题,希望这能有所帮助并回复。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用