This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA381:有关OPA381光电二极管偏置的问题

Guru**** 2500915 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764021/opa381-question-about-opa381-photodiode-biasing

部件号:OPA381

参考OPA381数据表图3中所示的电路,我是否有任何理由不能将光电二极管的阳极连接到-10V偏置而不是接地?  我知道我的暗电流会更高,但我需要降低光电二极管的电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,

    只要光电二极管的反向击穿电压高于10V,我就不会看到光二极管阳极偏压为10V而不是接地的问题。  图4显示了一个单一电源应用,其中+in的电压升至(V+)-1.8V,这与降低光电二极管阳极上的电压相同-见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marek

    我同意这不重要,但我只是理智地检查自己。 我使用的二极管最大VR为35V。 图4的唯一缺点是V+(最大5.5 V)的限制,因此我无法将二极管设置为完全10V反向偏置,对于我的案例5 - 1.8 = 3.2V是不够的。

    感谢您的快速响应。

    蒂姆