This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139-MIL:LM139-MIL封装

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139-MIL, LM139AQML, LM139, LM139A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772309/lm139-mil-lm139-mil-package

部件号:LM139-MIL
线程中讨论的其它部件: LM139AQMLLM139LM139A

尊敬的各位:

我有一个关于LM139-MIL可用软件包的问题。

在数据表的第一页中,有一个表报告了可用的组件软件包和SOIC软件包,但我没有找到相关的可订购设备部件号和SOIC设备的机械数据。

我的问题:SOIC案例中的LM139-MIL是否可用?

提前感谢。

此致

Stefano Scremin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Stefano,

    LM139-MIL是源自TI的军用级LM139的产品页。   LM139AQML是TI于2011年收购的National Semiconductor的军用级LM139产品页面。

    如果您想要将商业级产品置于塑料SOIC中,请访问LM139产品页面以了解标准级,访问LM139A产品页面以了解A级。   LM139和LM139A之间的区别在于,lm139A具有更好的电气性能。   这两个版本都是TI源版本。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,
    我个人认为,如果军事版LM139-MIL不提供SOIC软件包,则不应出现在数据表中,否则会造成混乱。
    不过,我感谢你的澄清。
    此致
    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stefano,
    感谢您指出这一点和您的意见。 我完全同意你的看法。 这是国家收购后产品调整过程中的一个错误。

    在下一次数据表更新期间,将从数据表中删除SOIC塑料部件。