This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR108:xtr108应变仪桥传感器应用

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR108, XTR115, PGA308, XTR106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/763468/xtr108-xtr108-strain-gauge-bridge-sensor-application

部件号:XTR108
主题中讨论的其他部件: XTR115PGA308XTR106

您好,

在XTR108数据表中,主要 介绍RTD电阻器,并简要介绍桥接传感器。 我想知道是否有任何应用说明或完整说明,说明我们如何将负载传感器等桥接传感器连接到XTR108 (如XTR115)? 还想知道XTR108评估板是否与桥式传感器一起工作,如果是,您可以提供如何将桥式传感器连接到评估板上的图纸吗?

非常感谢

Umesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umesh,

    我们的大多数客户将XTR108用于RTD应用;其中内置励磁电流用于激发RTD,因此评估板 主要记录XTR108与RTD的接口。  XTR108线性化电路能够通过使用线性化DAC缩放激励电流来执行二次非线性校正。

    桥式传感器通常 需要电压激励,正如数据表所述,桥式传感器可以与XTR108连接。

    在图12中, 可以使用参考电压(1.193V标称电压)为桥接器生成固定激励电压。  使用集成OPA放大器和外部电阻器R1,R2获取1.193V参考电压,以获得所需的桥固定激励电压。  OPA输出处的电压变为VEX =VREF (1+R1/R2)。  在这种情况下,桥接传感器连接在IRET引脚和OPA输出引脚之间,桥接差分输出通过多路复用器输入连接到XTR108 PGA的输入。


    在图13中,使用来自XTR108的激励电流生成激励电压。  激励电压是外部电阻RI和2x Iref电流Vexc= 2*Iref*RI的乘积。  桥传感器连接在OPA输出引脚和IRET引脚之间,差分桥输出通过PGA的多路复用器输入进行连接。

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 这意味着我可以使用桥传感器右侧的评估板?  

    此致

    Umesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Umesh,

    从硬件角度来看,可以使用XTR108 EVM硬件使用上述配置连接桥接传感器。 但是,EVM硬件和软件是为RTD配置而设计的,其中硬件包括RTD仿真器,跳线连接是为2线或3线RTD传感器配置设置的。 此外,如果您查看XTR108EVM用户指南上的软件说明,则所有软件GUI校准例程和设置都是为温度测量应用的RTD传感器编写的。 EVM软件不支持桥传感器。

    您可以探索的另一个选项是PGA308/309,它是桥式传感器的电压输出调节器。 根据桥传感器的电流消耗,您可以将PGA308/309与4-20mA电流发送器连接起来。 另一种替代方法是XTR106,它是桥式传感器4-20mA发送器,但是没有针对此旧设备的评估。

    此致,

    路易斯